This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:采样期间的输入电流和输入电容

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/609600/adc128d818-input-current-during-sampling-and-input-capacitance

器件型号:ADC128D818

您好的支持团队。

我的客户正在考虑将 ADC128D818用于温度监控系统。

他们希望在采样期间了解输入电流和输入电容的值 。

请提供数据或信息吗?

此致。

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Higa、

    让我看看我可以了解的有关 ADC128D818上的采样电容器的信息、我会尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Higa、

    S/H 电容器大约为10-12pF。 关于输入电流-此值通常不会超过流入任何一个引脚的绝对最大电流值、即+/-5mA (请参阅第7.1节)。 当您说应用是温度监控时、您是否仅使用内部温度传感器、或者您是否计划将 RTD 和/或热电偶添加到模拟输入?