This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:DAC38RF80 VCOTM

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608359/dac38rf80-dac38rf80-vco

器件型号:DAC38RF80

戴尔

我们正在开发 DAC38RF80。

在数据表中、VCO 范围为5.24GHz 至6.72GHz。

我想使用6.63552 GHz 的 VCO。

它是否按数据表中的规定提供?

我可以在 DAC38RF8xEVM 中使用6.63552Ghz 的 VCO 吗?

如果是、方法是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如果您提供适当的参考时钟频率、则可以在6.63552GHz 下运行 DAC VCO 频率。 您可以选择参考频率(频率) 作为以下任一项:  

    FREF = N*6.63552/(M*4)、N、M 为 PLL N 和 M 分频 器、M 应大于3。

    谢谢、

    埃本