This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:DAC3484

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610066/dac3484-dac3484

器件型号:DAC3484

您好、Timothy、

感谢您的回复和解释!

当前 LMK04828 设置:

DCLKout2寄存器0x108 = 0x01;分频器值为1; DCLKout2频率为2、457.6MHz。

DCLKout12寄存器0x130 = 0x05;分频器值为5; DCLKout12频率为491.52MHz。

这个 DCLKout12时钟是 DAC3484 DACCLK 输入。

在 DAC3484 中、DATACLK 输入为122.88MHz。

我需要将 DAC3484 DATACLK 从122.88MHz 更改为153.6MHz。

这是否意味着、如果我将 DAC DATACLK 从122.88MHz 更改为153.6MHz、我还必须  通过将 LMK 寄存器0x130中的分频器从0x05更改为0x04、将 DAC3484 DACCLK 从491.52MHz 更改为614.4MHz?  

我不确定如何将同一问题重新发布到 DAC 组。

您也可以帮助我解决这个问题吗?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim