This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:可以#39;t 连接到 ADCPRO

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/609939/ads1262evm-pdk-can-t-connect-to-adcpro

器件型号:ADS1262EVM-PDK

您好!

 

现在我使用 ADCPro 来调试 ADS1262、软件卡在下面。

 

已安装 USB 驱动程序、可以连接设备。

 

启动 ADCPro 软件后,USB 设备将更改为“未知设备”。 但在复位后、它可以再次连接。

 

我尝试在另一台计算机上使用 EVM、它可以正常工作。 我们的操作系统都是 win10。

 

请帮帮我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我通过安装7.0版 NI-VISA 解决了这个问题、该版本用于生成 USB 驱动程序以将 USB 连接到 ADCPro (LabVIEW)。 然后在"设备管理"中更新 USB 驱动程序。 下载地址为 :www.ni.com/.../。
    从 ADCPro 安装的 NI-VISA 为5.1版本、不适用于 Win10操作系统。 Win10操作系统可能会遇到此问题。

    此外、应安装 USBStyx 驱动程序(MMB0驱动程序)。 可从以下位置下载:
    ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/ADCPro2/misc/drivers/

    更新:安装 EVM 插件后、USBStyx 驱动程序安装程序现在将位于 C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\下


    您还可以在 www.ti.com/.../slau372a.pdf 上找到一些指南

    Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cera、

    我很高兴您能使用它、非常感谢您分享您的解决方案!

    此致、
    Chris