This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 问题、谢谢

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/609951/adc-questions-thanks

您好;

 如果 ADC 的输入信号与 ADC 具有不同的 GND、即 ADC 的 GND 和输入信号的 GND 不是相同的 GND、那么它是否具有 ADC 输出的影响? 还是需要隔离? 请给我一些建议。 谢谢

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、对于必须从一个器件传输到另一个器件的信号、有针对驱动信号芯片的最大输出逻辑低电压和最小输出逻辑高电压的规格、 接收信号的芯片将具有输入最大逻辑低电平规格和输入最小逻辑高电压规格。    如果接地电位不同、则可能导致信号电平相对于另一个器件发生偏移。  当您查看逻辑电平中从一个器件到另一个器件的可用裕度时、您必须考虑逻辑电平的变化。  如果驱动信号的芯片偏移太高或太低、则信号可能超出接收芯片的输入要求。

    对于交流耦合的信号、例如采样时钟或 ADC 的模拟输入、这不是问题、因为交流耦合后的信号将重新偏置为接收信号所需的逻辑电平。    对于 LVDS 等差分信号、您需要查看 LVDS 接收器能够接收的共模电压范围、并考虑到接地电位的偏移。

    此致、

    Richard P.