This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7728:上电问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607903/dac7728-power-up-problem

器件型号:DAC7728

您好!

我设计了一个 PCB 板、2个 DAC7728、我的配置:单极输出、我不使用 校正引擎、15V 用于 AVDD、IOVDD 连接到 DVDD、电压为5V、我不使用 LDAC
某个时间未开始(始终相同)、并且我将发送的任何命令都不会执行。 (例如:测试 GPIO)
我重新启动板、这是正常的。

我给出了我的原理图:
电源+24VANA 配置为15V。
DVDD 设置为 FIRT、AVDD 和 REFA/B
我在 DAC 的 CS 引脚中有上拉电阻(47k)、没有变化。

您是否具有电源设置时间的时序规格?
还是其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当我在 DVDD/IOVDD 上施加电压时、电压可能会停留在冷凝器的引脚上(Vref 和 AVDD)。
    我的问题是否可能来自剩余的电压?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    感谢您的查询。 为了了解电源定序、最好的方法是在上电/断电期间探测所有电源引脚。

    您能否同时针对成功和失败案例执行此操作并附上波形?

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色:DVDD/IOVDD

    绿色: AVDD

    粉色:第一个 DAC 的 REFA/REFB

    黄色:第二个 DAC 的 REFA/REFB  

    注意:粉色和黄色迹线相同

    DAC1不工作、DAC2:工作

    启动:

    断电

    断电缩放

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有2块板:2个 DAC 位于其中、另一个带有微控制器(LPC1778)。

    我看到、3天之后、早上我没有任何问题、而第一个 DAC 的下午不起作用。

    差异是温度、下午温度越高。

    我刷新了 DAC 板、没有更改、我刷新了我的微板、第一个 DAC 正常工作。
    我在环路中更改要测试的 DAC 值、并加热我的微板、DAC 停止变化。
    我连接数据通信的 SCOP、
    为了将数据发送到 DAC、我使用2次(8位总线)。
    首次设置地址和高数据位、并将其锁存、
    第二次发送8个最后位数据并解锁地址和数据
    在第二次时、12位数据和5位地址被发送到 DAC

    在 SCOP 上,DAC 的目标时间是粉色迹线为低电平时(CS_DAC),发送的值为2051,地址为8。

    我的 RD/WR 始终为低电平、但我们读取时除外。

    优点:

    缺点:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 DAC7728数据表的第12页中、这并不是很清楚:
    读取操作位于 CS 的下降沿、数据在 CS 的上升沿有效。

    写入操作1、写入在 CS 的下降沿生效、但为什么我们有 T2和 T4时间?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    时序 T2和 T4分别是来自 R/W 和地址的 CS 的建立时间。 在激活 CS 之前、这些线路应该已经稳定。

    关于您的主要问题、电源定序看起来是正确的、尽管您在电路板发生故障时没有给出定序。

    在与温度相关的故障说明中、我会说这很奇怪、除非温度足够高、能够在 PCB 上建立/断开一些连接。 器件本身不应有任何问题。 我建议您在再次测试之前将电路板接触焊料并进行适当清洁。 在大多数情况下、干焊料或微小污染物会导致这种行为。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。
    电路板发生故障时、电源序列相同。
    在我之前的示波器图片中,D8.D11位于 CS 之后,但请尊重计时 T6。
    D8..D11被缓冲、我更改了缓冲器的使能输出、以便在与 D0...D7同时设置 D8、D11、结果更好。
    另一个问题:是否可以读取8 DAC 数据寄存器?
    当我读取它时,它在我的振荡器中发送0。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我有解决方案:
    我构建了第二个 PCB 板、它运行良好、但无法读取 DAC 数据寄存器。
    我有将数据发送到 VMON 寄存器的测试、我读取它、这是相同的值。
    我的解决方案是确保 DAC 做出响应:我将数据发送到数据寄存器、将相同的数据发送到 VMON 寄存器并读取 VMON 寄存器。
    请注意、我不使用 VMON 引脚。
    我对 DAC 的 FIRTS PCB 板、输出引脚和数据输入引脚的结论不能受到短路或 CEM 问题的保护。

    问题已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    最好知道问题已解决。

    此致、
    Uttam