This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:使用 LMK0482x 的直流耦合 SYSREF 接口

Guru**** 2550750 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610061/dac38rf83-dc-coupled-sysref-interface-using-lmk0482x

器件型号:DAC38RF83

您好!

我对 DAC38RF83有疑问。

[问题]

请告诉我使用 LMK0482x 的直流耦合 SYSREF 接口电路。

哪一个是适当的电路、DAC38RF8xEVM 或 DAC3xJ8xEVM?

我认为 DAC3xJ8xEVM 是正确的。

[背景]

我确认了 D/S、DAC38RF8xEVM 和 DAC38RF8xEVM GUI 的原理图。

我确认了 DAC3xJ8x D/S、DAC3xJ8xEVM 和 DAC3xJ8xEVM GUI 的原理图。

规格与 DAC38RF8x 相同。

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    当在 LCPECL 模式下使用 LMK 时、DAC3xJxEVM 设置为在直流耦合应用中为 DAC 提供0.5V 的共模电压。 我会使用该电路。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您的快速响应。
    好的、对于 DAC38RF8x 应用、我们将在 LCPECL 模式下使用 LMK0482x 的 DAC3xJ8xEVM 电路。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga