This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E06:为什么 PGA 增益的输入参考噪声

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607421/ads131e06-why-does-input-referred-noise-with-pga-gain

器件型号:ADS131E06

ADS131E06数据表的第16页指出、增大 PGA 可降低输入参考噪声。 这是为什么? 是否有公式可以确定输入参考噪声降低了多少?

我想输入参考噪声会降低增益。

此致、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    ADS131E06的输入参考噪声只是在器件的输入引脚上观察到的噪声。 这位于 PGA 增益级之前。 由于假定 ADC 热噪声是恒定的、因此在器件输入端看到的噪声实际上是热噪声除以 PGA 增益。

    一些器件热噪声也来自 PGA 本身、因此当增益翻倍时、输入参考噪声不会恰好降低一半、但通常是近似值。

    较低的输入参考噪声允许您测量更小的信号、从而提高系统分辨率。 但是、应该注意的是、它还会减小动态范围(即最小和最大可测量信号之间的差异)。 这就是为什么您看到 ENOB 随着增益的增加而降低的原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案很好。

    0.65uV/C 的失调电压误差漂移如何随增益变化?

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    失调误差漂移也随增益减小。 请参阅下面的图13:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    模拟输入的直流输入阻抗为200Mohm。 该阻抗的温度系数是多少? 输入阻抗是否随增益变化? 输入阻抗的温度系数是否随增益变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    PGA 的输入阻抗不随温度或增益而变化、因此200m 的典型阻抗仍为真。

    此致、