This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:通过 LVDS 串行接口连接 ADC3444和 AM5728

Guru**** 2505415 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, ADC3444, TLK10081, ADS58H43, ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/609043/adc3444-adc3444-and-am5728-interfacing-through-lvds-serial-interface

器件型号:ADC3444
主题中讨论的其他器件:AM5728TLK10081ADS58H43ADS5263

尊敬的团队:


我的一位客户希望将高速 ADC (具有 LVDS 串行接口的 ADC3444)与处理器 AM5728搭配使用。


AM5728没有集成 LVDS 接口。


通常、FPGA 用于连接处理器和 ADC。


我向我的客户推荐了以下解决方案(LVDS 到 PCIe 或通过 FPGA 的 USB3.0)。



我的客户正在寻找没有 FPGA 的解决方案、他想知道是否可以使用 TLK10081器件代替 FPGA。

AM5728-PCIe <-> TLK10081 <-> ADC3444


您能否帮助我们了解此解决方案是否适用、或者您在没有 FPGA 的情况下可能提出的任何其他建议?


非常感谢您的帮助、
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、BMA

    TLK10081无法将 ADC3444的串行 LVDS 输出转换为高比特率串行数据流。

    我看到 AM5728具有并行 LVDS 视频输入端口。 可能值得研究的是、这些端口是否可以接受具有并行 LVDS 输出的 ADS58H83的数据输出。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jim:

    感谢你的答复。

    那么、您认为直接连接到 VIP 高速互连的并行 LVDS 接口可能是一种解决方案吗?

    可能需要电平转换器?

    有什么应用手册或材料可用于实现该目的?

    对于您建议的新 ADC、参考是否正确? 因为我找不到 ADS58H83、可能是 ADS58H43?

    非常感谢、

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、BMA

    我认为最好联系 AM5728支持团队、以确定从高速 ADC 到该产品的最佳接口是什么。

    你是对的、我做了拼写错误。 我想说的是 ADS58H43。 另一个可能的器件是 ADS5263。

    最佳 ADC 选择取决于所需的采样率和通道数量、以及哪种接口最适合 Sitara 器件。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    非常感谢您的回复

    实际上、我首先在 AM5728支持团队询问了此问题、但他们告诉我要在这里提问。

    所以我有点困惑。 )

    有任何方法可以与您的两人保持一致? )

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、BMA

    很抱歉耽误你的时间。 我将与 Sitara 团队讨论以确定最佳方法。

    您能否确认客户需要4个14位的 ADC 通道、以及他们需要的采样率(最小和最大)? ADC3444以高达125MSPS 的速率运行、但我不确定这是客户所需的采样率。

    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、BMA
    它还有助于了解一般应用。
    客户是将 ADC 用于某种类型的视频转换、还是这不是摄像头/视频类型的应用?
    此致、
    Jim B