This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:处理器的 OCLK 连接

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/609193/tvp5158-oclk-connection-to-the-processor

器件型号:TVP5158

你(们)好

在 TVP5158非交错模式下、我需要将所有数据线路连接到 DM8147视频输入引脚 Vin0_A_D[0:7]、Vin0_A_D[8:15]、 Vin1_A_D[0:7]、 Vin1_B_D[0:7]。

在 DM8147处理器中、我将在双路8位模式下使用 Vin0通道、以及 Vin1通道 A 和 B 端口。

在本例中、我将 OCLK 连接到 Vin0_A_clk 是否正常。 应该考虑处理器通过0E 电阻器的 Vin0_B_Clk、Vin1_A_clk 和 Vin1_B_Clock、还是要特别注意(例如:使用缓冲器)?

提前感谢。 等待您的快速回复。

此致

Sushruta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我无法评论 DM8147输入时钟要求、 但是、就 TVP 时钟的输出驱动能力而言、我肯定建议至少在时钟线上选择高速缓冲器、如果不需要缓冲器、则可以将其替换为0r 电阻器。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    感谢你的答复。

    您能不能建议合适的时钟缓冲器。 此外、让我们知道这是否会影响功能(例如、时钟和数据因时钟延迟而不匹配)。

    此致

    Sushruta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切的缓冲器在很大程度上取决于您的特定系统设计。

    添加缓冲器肯定会延迟时钟、但这也取决于所使用的特定缓冲器。

    您需要查看具有正确带宽(取决于您的配置)、驱动强度(取决于您的布局和系统级负载)和传播延迟扩展(取决于您的系统设备、负载、设置/保持要求、时钟极性要求等)的各种缓冲器

    BR、

    Steve