This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF44:ADC32RF45与 ADC32RF44引脚兼容?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, ADC32RF44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/609457/adc32rf44-adc32rf45-pin-compatible-with-adc32rf44

器件型号:ADC32RF44
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45

我的应用不需要3GHz 采样、因此我想使用 ADC32RF45中价格较低的 ADC32RF44。  除了最大速度之外、还有其他功能差异吗?  我的最大输入频率低于1GHz。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个器件完全引脚兼容。  事实上、除了工厂测试和修整之外、它们都是相同的器件、其中 RF45经过修整以在3Gsps 下实现最佳性能、而 RF44经过修整和测试以在2.5Gsps 下实现最佳性能。    因此、您需要使用额定采样率最接近您所需采样率的器件。  

    除了工厂修整之外、还有一些寄存器配置在制造时未熔丝熔断、而是在运行时通过 SPI 加载、因此 RF45和 RF44之间的配置文件稍有不同。  可用于 EVM 的 ADC SPI GUI 将附带一个 RF45配置文件文件夹和一个 RF44配置文件文件夹。  器件的数据表还指向一个互联网链接、该链接提供了应针对器件配置编写的寄存器地址列表的 zip 文件-数据表指向的 zip 文件的内容包含在随附的配置文件中 SPI GUI、因此您可以查看该器件配置的两个源。

    此致、

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中的链接: www.ti.com/.../SBAA226 似乎已断开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该链接已断开、将在下一版数据表中修复。  查看链接、我想我可以看到发生了什么。  具有 TI 文献编号的不同文件类型按文件类型分组在文件夹中、如果将鼠标悬停在链接上、您可以看到它指向 pdf 文件的文件夹。   但实际文件是 zip 文件、而不是 pdf 文件。  链接指向的内容实际上并不在 pdf 文件的文件夹中。   这是固定的。  附加的是实际的 zip 文件。

    此致、

    Richard P.

    e2e.ti.com/.../3125.SBAA226.zip