This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速数据转换器(HSDC)专业软件输出二进制文件格式

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/609064/high-speed-data-converter-hsdc-pro-software-output-binary-file-format

主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMADC3244EVMADC3244

您好!

我正在使用 HSDC 专业版软件、必须将输出/获取的时域数据传递给其他软件进行处理。  我正在浏览 HSDC 专业版软件文档、没有看到输出采集数据文件格式的任何指示。  我想知道是否有人会向我传递二进制输出文件格式定义或代码片段、以便我知道如何读取该文件?  我将该软件与 TSW1400EVM 板配合使用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roger

    您能否告诉我们您将哪个特定的 ADC EVM 与 TSW1400配合使用?如果它具有多种可能的模式、该器件的工作模式是什么?

    二进制格式将在一定程度上取决于器件和模式。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我使用的是 ADC3244EVM。  我认为它没有多种工作"模式"。  我将在65MSPS 至125MSPS 的任何位置对单通道进行采样。

    谢谢。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roger

    ADC3244是一款双通道 ADC。 将原始 ADC 代码另存为二进制文件会将两个通道的数据保存到一个文件中、如下所示:

    [LSByte S1 Ch1][MSByte S1 Ch1][LSByte S1 Ch2][MSByte S1 Ch2][MSByte S1 Ch2][LSByte S2 Ch1][MSByte S2 Ch1][LSByte S2 Ch2][MSByte S2 Ch2][MSByte S2 Ch2][MSByte S2 Ch2]等。

    14位值在16位(2字节)采样格式内右对齐。

    下面是二进制数据的十六进制视图示例以及产生的双通道列十六进制格式。 该数据来自12位转换器、其中 Ch1上有高频信号、Ch2上没有输入、但其概念和结构与14位转换器相同。

    二进制数据

    9A 05 02 08 05 0F 01 08 AF 06 04 08 93 01 02 08

    87 0C 02 08 06 0C 02 08 4F 01 02 08 4F 07 00 08

    组织到样本列中

    通道1 通道2.
    059A 0802
    0F05 0801
    06AF 0804.
    0193 0802
    0C87 0802
    0C06 0802
    014 F

    0802

    此致、

    Jim B