This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:当多路复用器切换时、信号稳定时间

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608853/ads124s08-when-mux-switching-signal-stabilization-time

器件型号:ADS124S08

您好!

请告诉我可编程延迟
我将注意模拟信号在何时的稳定性时间
由于 ADS124S08为 Δ μ σ 类型、因此会切换多路复用器。

例如、
如果对端子 A 施加0.5V 电压、对 B 施加4.5V 电压、
 您需要在测量 A 的端子电压后测量 B 的端子电压
 (在这里、我们假设电容器等的电容不在端子侧。)

在这种情况下、您可以在数据表上确认 MUX 的更改时间·最大为4096 tMOD。

·考虑到变化时的稳定时间、它应该是4096 tmod
 输入到-full⇒+ full、哪一个可以测量它?

或者、它是否是在最初几次通过虚拟方式实现稳定后获取数据而不实际稳定数据的规范?
当然、如果您在外部连接一个大容量电容器、我知道这需要时间、但我想知道纯粹的性能。

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    ADS124S08数据表的第9.3.1节介绍了多路复用器操作。  此操作在 make 前中断。  当多路复用器发生变化时、多路复用器会打开、然后连接到中 AVDD 电源、然后切换到新需要的输入通道。  这个过程实际上非常快。

    寄存器3中配置的附加延迟 是在多路复用器或某些工作参数发生更改时为任何模拟稳定添加的时间。  14个 tmod 时钟的默认设置将考虑 PGA 之后的内部抗混叠滤波器。  实际设置可在1 tmod 到4096 tmod 周期之间进行选择。  使用内部延迟的优势是考虑多路复用器变化后的模拟趋稳、在这种情况下无需微控制器来确定数据的有效性。

    延迟设置不会影响从-FS 到+FS 的输入、这将主要受到模拟输入滤波电路的影响。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    Bob-San

    我感谢详细的解释。
    请告诉我如何在切换 MUX 后检查模拟信号稳定所需的时间。
    如果知道该时间、我们认为可以对延迟时间进行编程。

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    14个 tmod 周期的默认延迟时间 考虑了 PGA 抗混叠滤波器的模拟稳定。  PGA 块如图50中 ADS124S08数据表的第32页所示。  对于24位稳定至1/2 LSB 的情况、您需要大约17.33个时间常数。  实际稳定时间取决于输入短接至中 AVDD 电源直到实际输入通过多路复用器从新电压稳定下来所需的变化量。

    将会有来自提供给 PGA 的模拟输入滤波电容器的电荷转移。  如果输入和 PGA 之前的电荷分配时间需要很长时间才能稳定、则可以通过延迟时间寄存器设置来增加额外的延迟时间。

    延迟时间仅在转换周期开始时应用、此时 可能出现以下情况:

    • 发出 START 命令或将 START/SYNC 引脚置于高电平
    •  对寄存器3至7进行写入时、会发生寄存器写入。 (这包括 更改多路复用器、数据速率、PGA 设置等的寄存器写入)  

    此致、

    Bob B