This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:输出频谱高达12GHz 时是否有测量结果?

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608028/dac38j84-any-measurement-results-for-output-spectrum-up-to-12-ghz

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件:TSW38J84EVMTRF3705

您好!

DAC38J84、TFR3705和 TSW38J84EVM 在更宽的频带内有测量结果吗?

我们正在寻找高达12GHz 的输出频谱。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IKON、

    DAC 的采样频率最高可达2.5GHz、TRF3705的额定频率最高仅为4GHz。 您是否将 DAC 的12.5GHz 串行器/解串器速率与输出数据混淆? 串行器/解串器速率是数字输入的比特率、而不是 DAC 输出的比特率。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    客户 想知道较高频率下的输出杂散电平。 尤其是在 IQ 调制器 TRF3705之后。

    数据表仅显示高达4GHz 的频率。 客户 正在寻找高达12GHz 的频率。

    请提供建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请提供建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IKON、

    我们可以获取这些数据、但首先需要一些信息。 DAC 应以何种采样率运行? 什么内插因子?  DAC 的输入模式是什么?  TRF3705的 LO 频率应设置为多少? 我假设您不希望我们使用任何类型的输出滤波。

    客户是谁、应用是什么?

    此致、

    Jim