This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:兼容性

Guru**** 2975780 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608823/ads8588s-compatibility

器件型号:ADS8588S

你好

我的客户现在正在使用 AD7606,但我希望2018财年的型号能将其替换为 ADS8588S。

应用是流量计。

 

总之、您认为 ADS8588S 是否与 AD7606兼容、包括其软件?

乍一看,我认为 ADS8588S 和 AD7606的时序图 应该几乎相同 。

很抱歉、我有一个非常粗略的问题、因为软件设计(时序)取决于应用、

但请告诉我您的意见。

此致

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanji、

    ADS8588S 与 AD7606软件(时序)和硬件兼容。 事实上、客户可以对任一器件使用我们的评估模块(通过取消订购 ADS8588S)。

    此致、