This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7229:紧急:ADS7229 ADC 卡滞- ADC 不响应 CONVST

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607940/ads7229-urgent-ads7229-adc-getting-stuck---adc-does-not-respond-to-convst

器件型号:ADS7229

尊敬的支持:

我写信给您、事关我们在使用 ADC ADS7229时遇到的一个严重问题。 我正在处理的应用包含基于该 ADC 的16个相同采集通道。 ADC 由 FPGA 独立控制、并由同一个+5V 基准芯片(MAX6175后跟一个 OPAMP 缓冲器)进行基准。 每个 ADC 都会获得由 FPGA 发出的不同转换启动信号、即使它们是同步的。 该板用作电源:+5V、+/-15V。 +5V 为 ADC 供电、而+/-15V 为调节电路和基准芯片供电。

此问题不是系统问题、在某种程度上与电路板的上电序列相关。 它可以描述如下:

->一个或多个 ADC 被“卡住”。 我的意思是、当 CONVST 变为‘0'(转换开始)时、EOC 保持高电平、数据线(SDO)始终为0。 此问题不是系统问题、这意味着打开/关闭电路板电源可能会消失。  

我们使用基于 PXI 的电源、我们注意到、当在+/-15V 之前激活+5V 时会发生这种情况。 当+15V 之前激活时、我们不会遇到上述问题。 其他信息:

-已验证所有 ADC 状态机时序。

问题不是系统性的,但当它发生时,它在相同的通道上发生

- ADC 的所有 SDI 线路都连接在一起,并从 FPGA 上拉至1

请查看随附的两张屏幕截图(黄色: CONVST/蓝色: DOUT/紫色: EOC /绿色: Clock )

1) 1) ADC 正常工作

2) ADC 卡滞(CONVST 打开- EOC 无响应)

这是一个严重的问题、因为我们即将投入生产、我期待收到您的宝贵反馈。  

谢谢、

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matteo、

    我们正在调查您的问题、并将很快与您联系。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Art、我真的很感激。

    如需更多信息、请参阅原理图的 ADC 部分(只需考虑将所有基准连接在一起以及 SDI 线):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    今天早上、我进行了一些测量、这些测量结果有助于找出问题的根源。 我直接在 ADC 的引脚上监控+5V、+15V、+3.3V 和+5V 基准。

    首次测量:电源序列>+5V >+15V - 2 ADC 卡滞(系统)

    第二次测量:电源序列>+15V >+5V -无 ADC 卡滞(系统)

    提前感谢您的帮助。

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matteo Di Cosmo

    正如您所看到的、只有当您在15V 之前斜升5V 时才会出现此问题、我想知道 在您启动时 ADCIN 引脚上是否出现任何异常毛刺脉冲。

    您能否探测+15V、基准输出、 IN+和 IN-。 请捕获这些电源轨的完整启动波形。

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhijeet、您好!

    非常感谢您的回复。 我将执行异步测量。

    此致、
    Matteo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijeet、您好!  

    我确认、当+5V 在+15V 之前激活时、ADC 的输入端会出现尖峰。

    以下是测量值:

    1)+5V ->+15V (故障)

    2)+15V ->+5V (无故障)


     2)+5V ->+15V (故障条件)-在工作的 ADC 上进行的测量:


    非常感谢。

    Matteo

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo Di Cosmo

    您需要跟踪此尖峰的产生位置。 您需要在驱动器运算放大器引脚上进行示波器。

    如果您的系统允许15V 电压始终早于5V、则您可能不会看到此问题

    谢谢

    Abhijeet