This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4142:CLKOUT 上的外部电容

Guru**** 2689535 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608840/ads4142-external-capacitance-on-clkout

器件型号:ADS4142

您好!

我们的客户使用具有并行 CMOS 模式的 ADS4142。

客户在 CLKOUTP 和 GND 之间连接一个电容(小于10pF)

以降低输出噪声。

当客户移除该电容时、输出信号上会产生大量噪声。

是否可以连接电容? 还是不推荐?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki、

    CLKOUT 驱动什么? 该迹线有多长时间? 您很可能会看到该迹线上的反射。 如果可能、您能否在尽可能靠近 ADC 的位置放置一个大约22.1欧姆的串联电阻器?  另一种选择是在负载处添加端接。 EVM 在 ADC 和输出连接器之间使用缓冲器件。 这是另一个选项。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!

    感谢你的答复。

    CLKOUT 在短迹线中驱动 FPGA。 客户放置串联电阻22欧姆。
    由于客户的测量工具非常差、因此我们无法分析真实的信号(没有电容)。

    我建议客户调整串联电阻的值。

    谢谢、
    Naoki Aoyama