This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D040:产品建议

Guru**** 2677775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D040, ADC08351, ADS805, TLV5535, ADS7947, ADS7254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608944/adc12d040-product-suggestion

器件型号:ADC12D040
主题中讨论的其他器件: ADC08351ADS805TLV5535ADS7947ADS7254

大家好、

学生提问、

"我正在研发 DAQ 系统、以便使用 FPGA 固件采集辐射事件。 我正在寻找满足以下规格的 ADC、

-一种易于焊接的封装、我的意思是使用外部引线(无 QFN 或类似产品)。

-我需要至少两个通道和大约4-5Msps 的最低速率(显然更多)。

-我正在获取0至2.3V 至2.4V 的单端信号

我认为 ADC12D040完全符合我的要求、它还具有一个方便的并行 CMOS 输出接口、但我后来意识到4V 输入范围仅适用于差分信号"

有人能帮我解决这个问题吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaustuh、

    请尝试查看以下部件:

    ADC08351

    ADS805

    TLV5535

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!

    感谢您的建议。

    我认为这些是单通道 ADC。 他需要至少2个通道。

    请给出建议吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaustuh

    很难满足列出的所有要求。

    我没有发现任何支持低至0V 电压单端输入的4MSPS 或更高采样速率器件。

    可以找到具有单端输入的 ADC、这些 ADC 的采样率低至0V、但最大采样率为2MSPS、且器件采用 WQFN 封装。 ADS7947就是这样的器件之一。

    如果我们将搜索范围局限于较旧的引线式封装、则无法找到具有所需范围和合理高采样率的单端输入的产品。 ADS7254的采样速率为1MSPS、采用 TSSOP 封装。

    此致、

    Jim B