This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211:使用非 PCM 检测功能

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608579/pcm9211-pcm9211-use-the-non-pcm-detection-function

器件型号:PCM9211

您好!

  我想使用非 PCM 检测器检测 DIR 端口是否具有正常音频数据、如果没有、PCM9211可以向 MCU 提供信号、以便 MCU 控制系统进入待机模式。  

  我的问题是如何配置寄存器,哪个寄存器将向 MCU 提供 INT 信号?  我已经尝试配置20h、25h、26h、28h、2Ah、2bh、 但我无法在引脚 INT0和 INT1上进行任何更改。 请 请给我一些帮助。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的同事将查看这一点。 他将尽快答复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    任何更新数据?