This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:ADS1292RECG-FE、主题为直播、与其他技术兼容

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292RECG-FE, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608279/ads1292recg-fe-ads1292recg-fe-on-a-live-subject-and-compairings-to-other-technologies

器件型号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他器件: ADS1292R

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/硬件问题/

您好!

我刚刚购买 了 ADS1292RECG-FE、因为我想获取 ECG/HR 值和呼吸频率信号、我对此有一些疑问:

1) 1)是否可以在真实的人上测试演示套件而不使用模拟器? 电路板是否能保护使用者的电子语言?  

即使将这项技术与另一项技术进行比较、并检查测量结果和信号是否可靠、也很重要。  

2) 2)我购买了以下 LED:  

DIN EKG/EMG/EEG 扣合引线- 24英寸

仍然可以使用某些适配器吗?  

谢谢!

Marco

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    1. 就 TI 而言、EVM 不能用于与带电测试对象连接、因为我们未通过适当的监管审查将其作为 EVM 之外的东西进行销售。 我只能说这一点。
    2. 我在网络上搜索了该器件、看起来您需要某种方式连接到 EVM 上的 DB9连接器。 也许他们的网络上有某种适配器可以做到这一点。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    谢谢。 这意味着、如果我要在测试对象时、我必须创建一个特定的 PCB 并将 ads1292r 与微控制器连接以测试实时对象。 还有几个问题:

    1) 1)您认为是否可以使用此组件同时检测 ECG/HR 和 RR? 那么、采集 ECG 和激励呼吸(正确管理时序)?

    通过使用 ECG 模拟器、是否可以配置评估板、以便仅检测心脏旁边的两个电极信号? 我应该选择哪些通道?

    谢谢

    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    另一件事。 是否确实需要将 Fluke medSim 300B 用作模拟器? 我甚至会提出疑问、因为如前所述、我希望评估部件、即使是用于呼吸。 您有什么建议吗?

    谢谢

    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    ADS1292R 设计用于同时执行 ECG 数据采集和呼吸阻抗测量。 您是否已阅读 ADS1292R 的数据表? 该文档将提供有关如何连接和使用 ADS1292R 的所有技术细节。 通道1用于呼吸阻抗测量、通道2用于 ECG 测量。

    我相信 Fluke 实际上已停止生产 medSim 300B、但现在他们还有其他可进行呼吸和 ECG 仿真的患者仿真器。 我建议浏览他们的网站并寻找一个能够执行这些操作的仿真器。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    感谢您的回答。 该器件非常复杂、但令我着迷。 您认为两个通道都可以仅使用两个电极吗? 那么、通过使用相同的电极采集(ECG)和激励(呼吸率)?

    说到仿真器、我找到了多参数仿真器- DALE14、它可以执行 ECG 和呼吸。

    关于潜在客户、您能建议在欧洲建立一个网站来获取这些潜在客户吗? 好极了。

    谢谢

    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    是的、这可以通过 ADS1292R 实现。 EVM 设置为仅使用3个电极测量 ECG 和呼吸:RA、LA 和 RL、这三个电极是患者接地电极。 LL 不用于 ADS1292R EVM。 如果您希望消除 RL、则需要交流耦合通道2输入、这对于 EVM 是不可能的。

    我们使用的电极可 在此处购买

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    非常感谢。 您认为仅使用2个电极可能实现的吗? ECG 和呼吸也是如此? 为什么需要3个?

    谢谢

    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco、

    RL 电极用于 ECG 应用中以偏置患者。 相反、如果您交流耦合输入、则无需偏置、您可以使用一个2个电极。

    Brian