This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5500:定点类型 QM

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608830/ads5500-fixed-point-type-qm-n

器件型号:ADS5500

您好!

 我正在使用 ADS5500 14位 ADC。 ADC 的数据表提供了直接二进制格式和二进制补码格式。 我使用的是直接二进制格式。 它是一个14位 ADC。 那么、什么是定点类型、如 QM.n 格式?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subash、

    此部件不提供此模式。 QM.n 为 Q14.0。根据   输入范围、您将获得0至16、383 (十进制)的数字输出。

    此致、

    Jim