This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:DAC7750在热插拔/热插拔后由24V (AVDD)和3.3V (DVDD)供电时损坏

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608074/dac7750-dac7750-powered-with-24v-avdd-and-3-3v-dvdd-damaged-after-hot-plug-hot-swap

器件型号:DAC7750

我们设计了使用由+24V (AVDD)和+3.3V (DVDD)供电的 DAC7750的电路板。

该板由另一个板通过 DB25连接器供电、该连接器提供这两个电源轨(+24V 和+3.3V)

我们的设计工作正常、直到工程师"热插拔"电路板、也就是说、在使用 DAC7750插入电路板之前、他没有关闭系统电源。

热插拔后、我们的 DAC7750似乎已损坏、因为它没有输出任何内容。  

以前有人遇到过这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    欢迎访问 E2E 社区。 很抱歉回复有点晚了-美国7月4日的假期有很多人都在计时银行、所以我们都在玩补。

    对于许多半导体器件、至少对于信号链器件、电源斜升速度或压摆率存在一些限制。 也许对于电源设备、您更有可能看到有关极快斜坡/热插拔条件甚至误接线情况的注意事项。

    您能否提供此设计的原理图以及 DAC7750所接触的 AVDD (+24V 电源)线路斜升速率的示波器截图? 尝试充分缩放范围、以便可以观察到斜升率(而不是显示为阶跃函数)。

    这两个项目都将帮助我们诊断正在发生的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kevin。

    对于我来说、捕捉此问题的示波器快照会有点困难、因为每次我执行此操作时、我都会"烧毁"板上的 DAC、但我可以尝试它。

    我是否可以向其发送原理图而不是在线发布电子邮件 ID?

    谢谢。

    Bob N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    您可以在论坛上向我发送一封私人邮件、以发布原理图详细信息。 或者、如果您愿意、我们可以在私人邮件中交换电子邮件地址、然后通过电子邮件进行讨论。