This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1605:Δ-Σ ADC 和 SAR ADC 的校准方法

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607966/ads1605-calibration-way-for-delta-sigma-adc-and-sar-adc

器件型号:ADS1605

你(们)好

我使用了 ADS1605 (Δ-Σ ADC)。

为了减少 TUE、我喜欢使用校准来消除偏移和增益误差。

我可以获得校准方法文档吗?

此外,SAR ADC 和 Δ-Σ ADC 的校准方法相同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    SAR 和 Δ-Σ ADC 的增益和偏移校准方法非常相似、通常不是特定于特定器件。 通过施加一个中量程直流输入电压并记录 ADC 的输出代码来测量偏移误差。 对于具有-VREF 至+VREF 满量程范围的 ADC、0V 输入(即输入短路)对应于中标度。

    增益误差的测量方法至少为两点:一个在负满量程、另一个在正满量程。 理想 ADC 传递函数与测得的斜率之间的斜率差异是增益误差。

    请观看 TI 高精度实验室的 ADC 部分中的这段新视频、了解详情!

    此致、