This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ADS7845:抽头引脚和 Linux 设备驱动程序

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607476/linux-ads7845-wiper-pin-and-linux-device-driver

器件型号:ADS7845

工具/软件:Linux

您好!

我们正在使用 ad7845设计连接到 Sitara 处理器的5线触摸接口、需要 澄清以下内容:

1) 1)应该将什么连接到"wIPer"引脚 ID AD7845? 它的功能是什么、它用于检测触控坐标?

2) 2) amtouch 的触摸面板具有以下5个引脚排列、

a) UL

b) UR

c)传感

d) LL

d) LR

我知道来自触摸屏的感应信号变为低电平、在检测到触摸时、来自 AD7845的 PENIRQ#信号也变为低电平。 Pen Down IRQ 应使用哪个信号? 我可以安全地依靠 AD7845的 PENIRQ#信号来分配中断吗?

3) 3)我已将 AD7845的 VREF 引脚连接到 VCC (3.3V)、是否适用于我的应用?

4) 4) AD7845的 AUXIN 引脚变为 NC (无连接)、是否适用于我的应用?

5) 5)我们将 TI Processor SDK 3.0与 Linux 内核4.4.1-12结合使用、此版本是否支持 AD7845?

热切地等待你的帮助.. 请尽早做必要的事情。

此致

Suhas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suhas、

    1. 将触摸屏的 SENSE 引脚连接到 ADS7845的刮水器引脚。

    2. 是的、PENIRQ 引脚将指示中断。

    Vref 可以是3.3V。

    4、 如果 AUXIN 引脚未被使用、它可以接地。

    5. 有关 ADS7845 Linus 驱动程序的信息,请参阅此页: e2e.ti.com/.../1669828


    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Micheal、

    及时和乐于助人的回应