This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:使用 LVDS 驱动 ADS42JB69 SYNC 和 SYSREF 输入(EIA/TIA-644)

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608439/ads42jb69-driving-the-ads42jb69-sync-and-sysref-inputs-with-lvds-eia-tia-644

器件型号:ADS42JB69

你好、

我对 ADS42JB69的 SYNC~和 SYSREF 输入有疑问。

数据表指定了高、共模和低输入电压值(1.3V、0.9V、0.5V)的典型值。
我还确认了 SYNC~和 SYSREF 输入可使用 LVDS 驱动、在接收器处戴维南端接至0.9V:
e2e.ti.com/.../1058927

是否可以使用 LVDS (EIA/TIA-644) 信号电平(1.4V、1.2V、1V)以及 P an N 输入(而不是戴维南终端)之间的100Ω Ω 端接电阻驱动这些信号到0.9V?

此致、
Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois、

    这将不起作用、因为信号永远不会超过0.9V 的共模。 输入需要至少低于0.9V 100mV、以便内部缓冲器感应转换。

    此致、

    Jim