This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF84:DAC38RF84可以使用哪些内插因子?

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF84, DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608334/dac38rf84-what-interpolation-factors-can-dac38rf84-do

器件型号:DAC38RF84
主题中讨论的其他器件: DAC38RF83

根据"DAC38RFxx"数据表第42页的表格、DAC38RF84似乎无法进行6倍的插值、尽管在许多其他地方、它表明能够进行6倍的插值。

以下是我将使用的运行参数:

输入数据速率= 750MHz

LMFSHd = 42111

内插= 6

DAC 时钟速率= 4800MHz (外部生成)

DUC /NCO1在 NCO1 = 1200MHz 时使用。

DAC38RF84能否在这些条件下运行? 如果不是、DAC38RF83能否在这些条件下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    您可以使用 DAC38RF83而不是 DAC38RF84来实现此目的。 下面显示了来自 DAC38RFxx EVM GUI 的设置。 您将使用单个 DAC 运行、串行器/解串器速率将为8000MHz。

    此致、

    Jim