This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:模拟输入带宽

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607668/ads52j90-analog-input-bandwidth

器件型号:ADS52J90

尊敬的:

我们打算使用 ADS52J90对定制 CMOS 图像传感器(CIS)的模拟输出进行采样。 根据像素速率(每通道高达100Mpix/s)、传感器的 SNR 与 ADC ENOB 完全匹配、这使得该 ADC 成为我们应用的理想选择。 但是、数据表给我们留下了一些问题:

  • CIS 模拟输出将类似于方波输出。 这意味着、对于每个像素、在输出阶跃处稳定至不同的值。 因此、ADC 的输入带宽应是像素速率的倍数。 数据表的“建议运行条件”部分列出了 Fin = 0至70MHz。 有关 “模拟输入采样网络”的章节表明输入带宽要高得多。 那么、我们的问题:实际输入带宽是多少? 它是否与采样率非常相关?
  • 此外,跟踪保持操作不清除:
    • 当查看类似的 ADC 时、其中一些 ADC 仅允许 在一半的采样时钟周期内进行模拟跟踪。 显然、这也会影响输入带宽要求。 数据表中提到奇/偶采样。 这是否意味着跟踪窗口是一个完整的采样时钟周期? 数据表中报告了孔径延迟、但未清除孔径开度...
    • 与上述内容相关:模拟输出何时可以开始变化、又称为转换到下一个像素值? 这定义了采样时钟和 CIS 像素时钟之间的相位延迟。 数据表中的图58将 TX 描绘为采样时钟的下降沿、即跟踪结束。 假设后一个时钟和外部系统时钟之间的距离是孔径延迟吗? 除了 CIS 内部传播延迟之外、这是否是唯一需要考虑的 ADC 相关延迟?

此致、

Joel Neys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    这篇文章回答了有关 ADS52J90带宽的类似问题。 第41页的图64显示了采样和转换的时序图-我们不会细分采样和转换之间的总延迟。

    此致、

    Olu