请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1292R 你好。
我收到的数据中有干扰、我认为这与我对 DRDY 引脚的监控方式有关。 我使用 while 循环对其进行轮询。
下图中有用零和 DRDY (绿色)信号发送的 SCLK (黄色)。 我在这里读出、如果在转换周期之间没有发送 SCLK、则会有一个从低到高到低的小脉冲、表示发生了更新。 我有很多这些脉冲、这是否意味着我在轮询过程中丢失了大量数据?
我已经了解到、中断将是监控 DRDY 的更好方法、也将是我的下一种方法。 我只想知道脉冲是否意味着数据丢失。
谢谢你。