This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:DRDY 行为

Guru**** 2573115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608307/ads1292r-drdy-behavior

器件型号:ADS1292R

你好。

我收到的数据中有干扰、我认为这与我对 DRDY 引脚的监控方式有关。 我使用 while 循环对其进行轮询。  

下图中有用零和 DRDY (绿色)信号发送的 SCLK (黄色)。 我在这里读出、如果在转换周期之间没有发送 SCLK、则会有一个从低到高到低的小脉冲、表示发生了更新。 我有很多这些脉冲、这是否意味着我在轮询过程中丢失了大量数据?

我已经了解到、中断将是监控 DRDY 的更好方法、也将是我的下一种方法。 我只想知道脉冲是否意味着数据丢失。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juliana、您好!

    是的、从上图中可以看出、您每隔一个样本就会丢失。 只要 DRDY 从高电平变为低电平、就会有新数据可用。 当 DRDY 长时间保持低电平、然后发出脉冲时、表示缺少样本。

    Brian