请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA970EVM 主题中讨论的其他器件:PGA970、 USB2ANY
我正在尝试使用 Hercules 微控制器读取 PGA970的 Micro_Interface_Control 寄存器。 我复制了 USB2ANY 板的波形、我的示波器的两个波形都在下面。 USB2ANY 板似乎正确显示了寄存器的值(应由 Hercules 设置为0x03)、但 Hercules 获得不同的响应。 不仅是开头和结尾的不同位、还包括不同的数据值。
有人能解释为什么会有差异吗? 尤其是、如果有人可以解释为什么在完成 SPI 消息的地址部分之前、Hercules 微控制器会被发送一位?
SPI 差异:
- Hercules 的通信频率为 USB2ANY 的~10倍
- Hercules 自动代码发生器不能在脉冲之间增加延迟。 或者至少我不知道如何使它生成一个。
- USB2ANY 在第一个相同的读取命令之后生成第二个读取命令。 但是、对这两种情况的响应并不总是相同的、第二种情况总是有正确的响应、而第一种情况有时有正确的响应。
CH1 (黄色)是 SPI 时钟
CH2 (青色)是命令、或 MOSI
CH3 (品红色)是响应、即 SIMO
通道4 (绿色)是芯片选择