This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:直流耦合输入

Guru**** 2987530 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM, LMH5401EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608039/adc12j4000evm-dc-coupling-input

器件型号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他器件: LMH5401EVM

您好!

我们尝试使用 ADC12J4000EVM 板对脉冲序列进行采样、因此需要在直流电流下获取相关信息。 但是、评估板通过平衡-非平衡变压器进行交流耦合。 是否有简单的方法将其转换为直流耦合输入?

谢谢、

Apurva Gowda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Apurva

    请下载 ADC12J4000EVM 设计包文档、这些文档可从以下 EVM 产品文件夹中的链接获取:

    http://www.ti.com/tool/ADC12J4000EVM

    默认输入路径是通过 VIN 经由平衡-非平衡变压器 T1以及交流耦合电容器 C3和 C5。 通过移除电容器 C3和 C5、并在 C1和 C6上安装0欧姆电阻器、可将此电路板配置为直流耦合差分输入。

    施加的差分信号必须满足 ADC 的输入共模要求。 实现此目的的最佳方法是使用 Vcmo 连接器引脚2提供的信号来偏置外部直流耦合差分信号源的共模电压。 如果您的信号源尚未是差分信号、您可以使用放大器来提供信号的单端到差分转换。 可以使用 LMH5401EVM 等器件。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B