This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:SBAB144:ADS1x4x 固件示例代码:示例代码的硬件信息?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PN80USB, ADS1248, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608151/ads1248-sbab144-ads1x4x-firmware-example-code-a-hardware-information-for-the-sample-code

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430PN80USBMSP-EXP430F5529LP

您好!

请告诉我哪种硬件适合尝试命名的示例代码 吗?

我的最佳答案是:购买 MSP-TS430PN80USB 和 ADS1248 IC 样片,然后构建基板进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki 您好!

    您可以使用前面提到的 MSP430硬件。  但是、代码本身是使用 Launchpad MSP-EXP430F5529LP 开发的。  您应该能够编译项目并使用此 Launchpad 运行。  可能需要使用其他硬件平台进行一些轻微修改。

    您将需要创建一个包含 ADS1248的接口板来插入 Launchpad。  如果您使用 与固件工程中相同的 GPIO 连接、则结果应该很容易实现。

    此致、

    Bob B