This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7956:IT aren't 与表匹配

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7956

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608053/ads7956-it-aren-t-match-with-table

器件型号:ADS7956

2015年7月 ADS7956的修订版数据表

表9.  

1111 1111 1111 =3FF?

0011 1111 = 3FF 不是吗?

我认为只是... 简单的错误写作 不是吗?

低于 h"200"和 h"1ff"也是..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jong Yun Jang、您好!

    ADS7956是一款10位器件、因此我们感兴趣的输出代码应为10位。 在查看表9时、我理解您的困惑、但为了将二进制代码解释为十六进制代码、您需要删除两个最低有效位。

    下面显示了删除了两个最低有效位的表格:

    说明 二进制代码 十六进制代码
    满标度 1111 1111 11. 3FF
    中量程 1000 0000 00 200
    中量程- 1LSB 0111 1111 11. 1FF
    0000 0000 00 000

    希望这有助于回答您的问题。 请联系我们、了解任何后续行动。

    谢谢、

    Reed Kaczmarek