This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:Ubuntu 16.04上的 HSDC Pro

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608012/dac38j84evm-hsdc-pro-on-ubuntu-16-04

器件型号:DAC38J84EVM

您好!

我正在使用 DAC38J38EVM。  我正在尝试按照此指南(请参阅随附的)将 DAC 与 Xilinx KCU105板连接。  我正在运行 Ubuntu 16.04、完成一些工作后、我启动并运行了 Vivado 16.03。  我的问题是、要连接 DAC 评估板、我需要 HSDC Pro

http://www.ti.com/tool/dataconverterpro-sw

让它与 Ubuntu 一起工作、因为我已经有 Vivado 在工作。

如果有任何建议、我们将不胜感激!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、

    您需要在  Ubuntu 计算机上安装“虚拟盒”,然后在其中运行 Windows 虚拟机。

     Microsoft 拥有 Windows 7虚拟机,您可以下载并运行这些虚拟机(180天试用许可证)进行测试。

    此致、

    Jim