This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:用于 EEG 和 EMG 植入物的抗混叠滤波器系数

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607193/ads1298ecgfe-pdk-anti-aliasing-filter-coefficients-for-eeg-and-emg-implemetaions

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:TMS320C5515、 ADS1298

尊敬的 TI 社区:

我正在研究一个使用 ADS1298和 TMS320C5515 DSP 获取 ECG、EMG 和 EEG 信号的项目。 我购买了 ADS1298ECG-FE 和 C5515 DSP EVM。

我参考文档"ADS1298 -基于 C5515 DSP 医疗开发套件的 ECG 实现"、也称为 sprabj1.pdf。 我在文档中为 ECG 实现提供的代码 ADS1298_ECGSystem_C5515EVM.zip 中使用抗混叠滤波器。 下面是针对 ECG 实现的51号阶抗混叠滤波器(LPF)的系数。

那么、有人能帮助我获得用于 EEG 和 EMG 实现的抗混叠滤波器(低通滤波器)系数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ketan、

    我们没有专门用于 EEG 或 EMG 的滤波器。也许您可以进行一些分析来确定需要与该滤波器不同的内容、以便它在这些应用中工作。

    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brian。