This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688EVM-PDK:GUI 中 FFT 分析页面中的混淆

Guru**** 2551710 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607810/ads8688evm-pdk-confusion-in-fft-analysis-page-in-gui

器件型号:ADS8688EVM-PDK

您好!

我叫 Robin、来自中国深圳的 AFAA。

当我使用 ADS8688EVM-PDK 和 GUI 测试动态性能时、我发现我们必须输入实际的 FI 才能获得正确的 SNR 结果、例如根据相干 FI 计算的所有项。  

因此 它可能会引起一些困惑。

1) 1)如果我们输入实际 FI 的故障值、它仍然可以获得 SNR 结果、但显然是错误。 那是什么?

2) 2)我们必须知道输入信号的确切频率、因此如果输入未知信号、我无法 从 GUI 获得 SNR、例如结果、对吗?

3)在这种混乱的情况下,我学会了一致抽样的理论。 但 我担心、 如果没有 相关 的知识背景、这对我们的客户不够友好。

此外、  EVM86xxEVM-PDK GUI 是否解决了问题? 我发现它与 ADS8688EVM-PDK 不兼容、因为无法识别连接。

EVM86xxEVM-PDK 是否仍然受支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    让我尝试消除这种混乱。

     使用输入信号、 无需知道输入频率、GUI 将计算该输入信号的频率、这是实际的 FI。 动态性能测量基于此计算频率。 这些结果是使用7项 Blackman-Harris 窗口进行计算的、因此结果是可靠的。

    GUI 显示的相干 FI 是 GUI 为保持一致性而计算的频率。 理论上、当您输入信号时、GUI 将显示相干 FI、然后用户将输入频率更改为最初给出的所示相干 FI。 但在实际应用中、会通过设备等引入误差。

    如果您或您的客户希望了解有关此主题的更多信息、 可提供有关 ADC 的高精度实验室: 4.3相干采样和滤波、以提高 SNR 和 THD

    在这方面,两个 GUI 应该相似。 我将研究 GUI 的连接/兼容性。

    此致、Cynthia