This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:源固件/软件 zip 密码?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607748/ads1675ref-source-firmware-software-zip-passwords

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件:ADCPro

大家好、我们期待使用 ADS1675REF EVM 和 ADCPro 进行一些开发。  我已经从 ftp.ti.com/.../Source 下载了固件和源文件 、 我们希望能够自定义此固件、然后编写一个 C/C++应用程序、从随附的 XEM3010中检索数据。  我已经下载了 ads1675evm_fw.zip、ads1675evm_source.zip 以及 ADCProfw.zip、PA_LVCommon.zip 和 adcpro_v2.zip、因为我不确定需要什么、但无法打开它们、因为我没有密码。  我可以请求密码以打开这些文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark -我已将信息发送到您个人资料中的电子邮件地址。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、您好、感谢您提供密码、非常感谢。 固件将对我们的开发大有帮助。