This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关如何为 ADC 选择正确的差分信号类型的常见问题

Guru**** 2927930 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607321/gerneral-question-about-how-to-choose-the-right-differential-signal-type-for-adc

主题中讨论的其他器件:ADS8326

据我所知、有2种差分信号。 伪差动和全差动。

如果我将全差分信号连接到伪差分 ADC、会发生什么情况

或者我是否将伪差分信号连接到全差分 ADC。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4090349、

    这实际上取决于实际的 ADC -您需要查看器件的绝对最大值额定值、看看您是否会超过输入的额定限值。 一般来说、伪差分输入 ADC 在其(-)输入引脚上的电压输入范围有限。 以 ADS8326为例、它可以在两个输入端处理-0.3V 至 VDD +0.3V 的电压(Abs MAX 表在第2页上)、但-IN 上的实际模拟输入范围仅为-0.3V 至0.5V MAX (建议运行条件、第3页)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tom

    感谢您的反馈。 我认为您的重点是模拟输入的输入范围。
    如今、嵌入式 ADC 有一些微控制器具有差分模式。 我认为了解嵌入式 ADC 输入类型很重要。 是全差动还是伪差动?
    即使在伪差分 ADC 中、如果采样频率远高于共模噪声频率、也有助于抑制共模噪声。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般而言-如果嵌入式 ADC 具有差分工作模式、则很可能是全差分模式。 就像我提到的 ADS8326一样、伪差分 ADC (抱歉、我换了原始文章中的最后两个数字)适用于双绞线末端可能有单端传感器的情况。 使用 P-DIFF ADC 可以消除您可能拾取的大部分接地噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom

    实际上、我正在检查 MSP432中 ADC 的差分模式。 它清楚地定义了差分模式下 ADC 的 CMRR。

    我认为它应该是全差动的。 但我需要 S/H 级图(模拟输入等效电路)来确认这一点。

    谢谢!