This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1252:关于满量程范围、分辨率、数字代码

Guru**** 2970050 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607834/ads1252-about-full-scale-range-resolution-digital-code

器件型号:ADS1252

您好!

关于满量程范围、分辨率、数字代码

数据表(SBAS127D)在图1 (第7页)中、当电路配置了±10V 双极输入时、
(设置 VREF=-IN=2.5V)

让我对以下4项提出质疑。

1.输入为+IN (OPA350输出电压)的双极输入是否在2.5V 左右从0V 摆动至5V?

由于单端输入配置的-IN 端子固定为2.5V、因此满量程范围是多少?
  (2.5V 或5V 或其他)

3.单端输入配置的分辨率是否为23位?

4、满量程时     (差分+2.5V、单端+5V)→7FFFFFh
        零标度(差分0V、   单端+ 2.5V)  →000000h
       满量程(差分-2.5V、单端0V)        →800000h
  我是否可以考虑上述满量程数字代码?
  (TABLEⅢ μ A)

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    我将逐一回答您的每一个问题、如下所示:

     

    [引用 user="cafain"]1. IN (OPA350输出电压)的双极输入是否在2.5V 左右从0V 摆动至5V?[/报价]

    是的、没错。 "-in"固定在 VREF (2.5V)、而"+in"从0V 摆动到5V、因此差分输入"+IN -(-IN)"的绝对值绝不会超过 VREF。

     

    [引用 user="cafain"]2. 由于单端输入配置的-IN 端子固定为2.5V、因此满量程范围是多少?
      (2.5V 或5V 或其他)[/QUERT]

    FSR 等于 VREF、如电气特性表中所示:

    正满量程、+FS =+IN -(-IN)= 5V - 2.5V = 2.5V
    负满标度。  -fs =+IN -(-IN)= 0V - 2.5V =-2.5V

    满量程范围为5V、因此我们假设 FSR = 5V。

     

    [引用 user="cafain"]3. 单端输入配置的分辨率是否为23位?[/quot]

    根据分辨率、我假设您是指 ADC 的动态范围...

    由于您的差分输入电压范围为5V (从-2.5至2.5V)、它利用了 ADC 的所有输入范围;因此、您不会失去任何动态范围。

    然而、如果"-in"被连接至0V、那么正输入信号将只能跨越2.5V (从0到2.5V)。 在这种情况下、您将仅使用50%的输入范围、因此您将失去1位动态范围。

     

    [引用 user="cafain"]4. 我是否可以考虑上述满量程数字代码?

    是的。 表3表示输出代码是2的补码值、其中最大正值(7FFFFFh)对应于+满量程(或+Vref)、最大负值(800000h)对应于-满量程(或-Vref)。

     

    我希望这对您有所帮助、
    Chris