This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:上电时序

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607721/ads131e04-power-up-timing

器件型号:ADS131E04

大家好、

我对 ADS131E04有疑问。 您能帮助解决这个问题吗?

客户测试了加电时序、如下所示。

  1. 开机-->等待300ms -->外部时钟输入-->等待100ms -->重置5us -->等待300ms -->配置成功
  2. 开机-->等待300ms -->外部时钟输入-->等待100ms -->重置5us -->等待1ms -->配置:失败

 

外部时钟= 2MHz

 根据 d/s 中的图65和表22、tPOR 需要在外部 CLK 输入和复位之间等待大约130ms (2^18 x 2MHz)。 客户认为1号和2号配置由于等待时间为100ms 而失败,但1号成功。

您能告诉我为什么#1成功配置了吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi-San、您好!

    感谢您的问题、

    根据数据表、我希望两个时序都发生故障。 如您所述、tPOR 至少为2^18/2 MHz = 131ms。

    我建议客户在应用 CLK 后等待超过所需的131ms。 然后、在/RESET 脉冲之后、我希望器件能够更可靠地运行。

    此致、