This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:产品说明书错误?

Guru**** 2552010 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607708/ads1115-data-sheet-errors

器件型号:ADS1115

您好!

我在 ADS1115数据表中看到了一些非常好的内容: SBAS444C–2009年5月–2016年12月修订版

第33页的图43显示了 I2C 接口的10欧姆上拉电阻器。 这肯定是不正确的。

第29页的图39有几个问题:

1) 1) SDA 显示为并联2个上拉电阻器。 这很奇怪。

2) 2) ADDR 显示为连接到 MCU 的 GPIO。 这是 ADDR 的一种非典型用法。 为什么要动态分配硬件地址?

3) 3) ALERT/RDY 显示为接地。 这与未使用 ALERT/RDY 引脚的规定接线相矛盾。

我相信、图39的问题源于设计师意图的僵尸转录。 我建议将 ALERT/RDY 连接到 GPIO。 按照第9.3.7段、该杂散电阻器应上拉 ALERT/RDY。 然后应显示 ADDR 已连接到与图42类似的可接受信号。

请回复、因为我的假设可能完全不正确、因此我的电流电路设计需要修改。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我相信您在所有方面都是正确的。 对于图43的第一条注释、I2C 上拉电阻应为1kΩ Ω 至10kΩ Ω 之间的任何值。

    对于图39、如果我向您展示数据表的前一修订版中的图、就会更容易:

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你约瑟夫!