This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:DIX4192的方向块

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607171/dix4192-dir-block-of-dix4192

部件号:DIX4192

尊敬的 Sirs:

我的客户询问 DIX4192的 DIR 块。

考虑使用内容
他们 正在检查 DIR 的运行情况、DIR 接收 AES/EBU 至 DIX 4192并接收48kHz PCM 音频。
DIX 4192用作从机、主时钟使用内部 PLL。

问题1.
①它是否可用作接收192kHz PCM 音频且配置与上述相同的 DIR?
问题2.
自动识别② 48kHz PCM 音频/192kHz PCM 音频?

③如果有必要的设置方法来回答上述问题、请告知我。

 此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe-San、

    DIX4192的 DIR 能够以高达216KHz 的采样率在音频串行端口上传输数据、因此支持192KHz 的采样率。 当器件配置为从器件时、串行端口的采样率由 WCLK 信号的频率决定。 音频串行端口使用 控制寄存器0x03至0x06进行配置。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego - San、

    感谢您的快速回复。

    我理解您的意见。

    不过,我还有一个问题。

    当在受控模式下切换外部 WCLK 的输入时、我认为有必要切换、然后将输出输入静音。
    是这样吗?

    此致、

    哈塞伯