This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:使用 DAC38RF82EVM 和 TSW14J56生成 ARB

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, DAC38RF82, DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607414/dac38rf82-generating-an-arb-with-dac38rf82evm-and-tsw14j56

器件型号:DAC38RF82
主题中讨论的其它器件: 、DAC38RF80

在购买 DAC38RF82EVM 和 TSW14J56板之前、我想先询问这一点。

在 DAC38RF82数据表中、第23页上显示了一个8位直接输出模式、图25。

演示 GUI 软件中是否提供该模式?

对于我的初始应用、我只需以400MHz 的重复速率(近似值)持续输出锯齿信号。

因此、我想我将设置一个22或23个采样长波形、并保持该波形永久循环。 这可能会简单一点吗? 是否有更大的最小波形长度、或者该长度是否需要是特定样本数量的倍数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    DAC38RF82EVM 和 TSW14J56EVM 可配置为8位实时数据模式。

    与所需输出信号相关的一些约束条件应注意:

    1. 使用具有交流耦合输出的平衡-非平衡变压器将 DAC 输出转换为单端输出。 这可能会对输出信号的低频内容进行频带限制、以防止创建精确的锯齿。 请参阅《DAC38RF8x EVM 用户指南》中的 DAC 输出电路原理图。 (http://www.ti.com/lit/pdf/slau671)
    2. 该模式必须是256个样本的倍数。 这可能会限制锯齿信号的频率。 更改采样时钟速率将有助于提高灵活性。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢你的答复。

    选择 DAC38RF82的部分原因是它没有内置平衡-非平衡变压器。 在 DAC38RF80规格中、您确实可以看到它对低频范围的限制很大。 DAC38RF82EVM 上的外部 TCM3-452X-1+平衡-非平衡变压器具有更广泛、更平坦的频率响应。 所以我不是很关心这个问题。 考虑到400MHz 应该是400MHz 锯齿中的最低频率。
    2.由于是 ARB,我只需重复该模式,因此增大父系尺寸,直至其变为256倍。 假设我重复我的22个采样模式128次。 最后将是2816采样模式、它是256 (11)的整数倍数。 我将研究更改时钟频率、只要它不会对 JESD204b 数据路径产生负面影响。

    对我来说、这是一个很好的选择。 因此它非常有用。

    谢谢!

    Raymond Vermeulen