This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:Δ-Σ 评估软件:如何在不使用数据分析选项卡的情况下保存数据

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607244/ads124s08evm-delta-sigma-evaluation-software-how-to-save-data-without-data-analysis-tab

器件型号:ADS124S08EVM

你好

我将使用 Delta Sigma 评估软件从 ADS124S08EVM 收集数据。  
这非常适合短测量、遗憾的是、对于使用更多样本的夜间测量、软件在尝试打开数据分析选项卡时停止工作。  

是否有另一种方法可以访问和保存记录的数据? 我可以使用其他方法收集数据吗?  

提前感谢您、致以诚挚的问候
Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    数据收集的最大问题是 GUI 中的存储器结构。  我们最初希望我们可以采集大样本、但从我们的测试来看、我们似乎将样本限制在大约200k 到250k。  我们将在大约一个月左右的时间内从当前 GUI 中删除。  因此、当前 GUI 的所有错误修复和开发都已停止。

    数据文件只能在数据收集完成后保存。  如果存储器损坏、则之前的所有数据都将丢失。

    我不是测试新 GUI 的人、因此我不知道数据采集的长度是否有所改善。  目前、我们没有有关 GUI 外使用的文档。  我建议将外部处理器连接到 J3数字连接器、并禁用板载 Tiva 处理器。  通过这种方式、可以在任何长度的时间或所需的样本数内收集数据。  使用的 J3数字连接如 ADS1x4S08EVM 用户指南的第3.2.3节所示。  如果您将 Tiva 保持在复位状态、则可以使用 USB 电源。  这将防止电平转换器启用并允许连接到 J3连接器。  通过在 JP1上添加一个短接跳线、Tiva 可被保持在复位状态。

    此致、

    Bob B