This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1244:将1个电压基准 IC 用于2个 ADC

Guru**** 2867120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1244, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180167/ads1244-using-1-voltage-reference-ic-for-2-adcs

器件型号:ADS1244
主题中讨论的其他器件: REF3425ADS124S06

大家好、

我们的客户打算 为2 ADS1244使用2.5V 电压基准。 我们是否需要使用直流/直流转换器、或者是否可以直接使用我们的电压基准 IC 之一?

如果推荐使用电压基准 IC、我们来看看 REF3425。 在这种情况下、使用单 个 REF3425作为两 个 ADS1244的电压基准是否合适?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar Ildefonso、

    客户是否对较新的 ADC 感兴趣? ADS1244是一个很好的部分、但我们有此器件的新一代版本、这可能很有趣。 例如、ADS124S06是我们的最新一代器件、具有更多功能和更出色的性能。 请告诉我客户是否会考虑查看我们最新的 ADC 产品系列。

    客户应为 ADS1244使用分立式低噪声电压基准。 直流/直流转换器开关频率可能耦合到 ADC 中、并在测量中产生额外的噪声。 直流/直流转换器在输出端至少应具有 LDO、以清理电源。

    单个 REF3425应该能够驱动2个 ADS1244。 ADS1244 VREF 输入阻抗指定为1Mohm、而 REF3425具有10mA 输出驱动能力。 但是、我从未测试过这样的配置、因此我无法100%确定它是否可以正常工作。 但理论上应该这样。

    布莱恩