This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298动态 PGA 增益修改

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179117/ads1298-ads1298-dynamic-pga-gain-modification

器件型号:ADS1298

您好,μ s

ADS1298能否在采集期间实施动态 PGA 增益修改? 如果是、修改过程是什么以及要求是?

我的问题是、我的电流逻辑是直接操作 CHnSET 寄存器、在接收到算法标志后将 PGA 增益设置为8个通道。 但是、1298停止收集并停止发送、导致 ECG 显示?暂停

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道这是哪个客户?  

    如果不允许公开披露、请告诉我。 我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    北京 M&B 电子仪器有限公司   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表第62页、答案是否定的、"否、"如果器件处于 RDATAC (连续采集)
    模式下、必须先发出 SDATAC (STOP)命令、然后才能向器件发送任何其他命令。"

    谢谢。