This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7263:与 ADS8361不同

Guru**** 2987680 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8361, ADS7263, OPA348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1177604/ads7263-changes-from-ads8361

器件型号:ADS7263
主题中讨论的其他器件:ADS8361、 OPA348

你(们)好

在过去、我们使用 ADS8361对2*2个通道进行同步采样。
我们还在 ALLE 4通道中提供了由 ADS8361生成的2.5V 失调电压。 现在、我计划从 ADS8361切换到 ADS7263。

我有几乎相同的问题、就像在主题中一样:
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/350767/ads7263-single-ended-signal-use-of-cma-and-cmb-in-pseudo-differential-mode?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS7263#

借助 ADS8361、我们以这种方式实现了该设计:
REF 输出-> 100nF 至 GND -> OPA348作为缓冲器-> 100R -> 22µF + 100nF 至 GND、10nF 至所有4个通道+所有 CHA/B0/1N 引脚、偏移至驱动信号的运算放大器。

在采用 ADS7263的新设计中、我更喜欢这种方式:
-保持完全不同(2+2个通道)
- RefIO1作为 ALL 4通道的内部基准+外部22µF Ω+ 100nF。
- REFIO2作为所有4个通道的外部偏移+外部22µF μ F + 100nF (不再有任何 OP)。
-备用组件:从 RefIO1到外部偏移网络的电桥(0欧姆电阻器)。
 如果我要使用这个电桥、我应该更好地只使用一个22µF μ F 电容器。

您对此电路有何看法?

此致

Thomas Donner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    您的新设计听起来不错、应该可以正常工作。  

    就这座桥而言,我不知道我是否理解要评论,但最初的想法是好的。  

    注意事项

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia

    我在中间绘制了电路图。



    R202用于在使用一个或两个内部基准之间切换。

    此致

    Thomas