Other Parts Discussed in Thread: DAC12DL3200EVM, DAC12DL3200, LMX2592, ADC12DL3200EVM
主题中讨论的其他器件:、 LMX2592、 ADC12DL3200EVM
您好!
我想读取 PYTHON 3环境中的 DAC12DL3200寄存器 DAC12DL3200EVM
但 DAC12DL3200PG2基于 Python 2版本。
因此、我想在不使用 DAC12DL3200PG2的情况下控制直接访问
我已经知道 寄存器访问接口 、FT4232HL 通过 SPI 接口控制到 DAC。


DAC12DL3200EVM 电路板的 SPI 引脚映射不正常、
DAC_SDO/DAC_SDI/DAC_SCSB/DAC_SCLK 是 FT4232HL 的连接 GPIO 端口
可以使用 MPSSE 控制 GPIO 端口
但似乎无法生成 SCLK 和 DAC SPI 时序。
可以使用异步 Bitbang 控制 GPIO 端口。 生成 SCLK 和 DAC SPI 时序
但 我无法读取 SDO 值。 (读)

您能否将 SPI 控制示例作为 python 发送给我?
或
您能否告诉我 如何控制 DAC12DL3200中用于 SPI 接口的 FT4232HL GPIO
此致
Michael Lee