This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482EVM:CDCE62005设置

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, DAC34H84, DAC3482, DAC34SH84, CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179371/dac3482evm-cdce62005-setting

器件型号:DAC3482EVM
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMDAC3484DAC34H84DAC3482DAC34SH84CDCE62005

大家好、团队、

我 将 DAC3482EVM 与 TSW1400EVM 搭配使用。

 在 DAC348xEVM 用户指南的第9页、

Y3:FPGA 时钟1。 该时钟是交流耦合 LVDS。 该频率的时钟速率应为

DAC3484的 FDAC/插值/2

DAC3482、DAC34H84和 DAC34SH84的 FDAC/插值/4

/4是什么意思?

"内插/4"是否意味着 TSW1400上 FPGA 时钟的时钟分频器应设置为4?

此致、

基宽原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kei、

    /4表示除以4。 它是 CDCE62005或为 TSW1400生成 FPGA 时钟所需的任何时钟电路所需的必要时钟分频器、可为 DAC3482生成正确的信号。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    感谢您的快速回复!!!

    那么、为了进行确认、这意味着我应该将 CDCE62005分频器设置为4并将输出时钟馈送到 TSW1400上的 FPGA、对吧?

    此致、

    基宽原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅用户指南。 我指的是以下分频器:

    您还必须包含内插因子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    我看到、我必须包含内插因子。

    那么、这是否意味着我需要 使用方程  FDAC/内插/4 来计算 FPGA 的输入频率、并相应地设置 CDCE62005 DIVER 值以满足计算得出的频率?

    或者只需将分频器设置为4 、无论 FDAC 或内插因子如何。

    此致、

    基宽原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 userid="518653" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179371/dac3482evm-cdce62005-setting/4442278 #4442278"]那么这意味着我需要 使用方程式  FDAC/插值/4 来计算 FPGA 的输入频率、并相应地设置 CDCE62005除法器值以满足计算的频率?

    以上是正确的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    感谢您的回答!

    现在我明白了。

    此致、

    基宽原