This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ADS1262

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179948/ads1262-ads1262

器件型号:ADS1262

你好  

如果增益为1且收集了 PGA (Mode2 = 0x80)、则 ADS1262读取成功  
将 Mode2寄存器更改为 任何其他值将导致产生有噪声的不可预测结果。
我想使用 PGA = 32。请提供帮助。
所连接的是我用来读取芯片的 liberar。
e2e.ti.com/.../ADS126X.ce2e.ti.com/.../ADS126X.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed Shaaban、

    您是否已确认通过执行和 RREG 来正确接收写入 ADC 的寄存器设置?

    您将向 ADC 施加哪些信号? 请包含差分信号(AINP - AINN)以及每个引脚上相对于接地的绝对电压。

    是否确定要选择应用输入信号的正确通道?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan  

    谢谢。
    是的,我确认了寄存器设置。
    我在 AN7和 AN6之间使用 Fluke 753校准器注入电压信号。
    我将 AN7和 AN6保持悬空 、无共模电压。
    是的,我选择了正确的通道,当 PGA 禁用时,ADC 工作正常。

    Ahmed  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed Shaaban、

    ADS1262内部的 PGA 具有共模输入限制(请参阅数据表中的第9.3.6节)。 根据您提供的信息、我相信 Fluke 输出的绝对输入电压不在有效的 VCM 范围内。

    通常、您希望输入信号的共模大约为1/2 Vs ([AVDD-AVSS]/2)。 您能否确保输入信号符合 ADS1262数据表中的公式12?

    让我们知道当您进行这些更改时会发生什么情况。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan
    谢谢你。
    我 已将 输入通道的负极侧连接到2.5电压,芯片工作正常。
    感谢你的帮助

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed Shaaban、

    很高兴我们能帮助您快速解决问题!

    如果您还有其他问题、请开始新的主题、我们将为您提供支持

    布莱恩